欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

食品级清洁管的概要

  • 2022.08.24 17:03:19
  • 米思米
  • 1485

■通用规格

食品级清洁管的概要


■共通规格(不包括内径部分的焊接焊道)

食品级清洁管的概要


■适用标准一览表

食品级清洁管的概要

※有关较细部分的尺寸,请参阅规定的规格。


■食品级清洁管尺寸一览表(按标准的不同分类)

食品级清洁管的概要


■食品级清洁管资料

食品级清洁管的概要

※按照管液重量(kg/m)=管重量+管内液体容量计算。

※管液重量表示管内(比重按1.0计算)注满水时每单位长度(m)的重量。对于比重不同的流体,

   可按照管内容积乘以比重,再加上管重量的方法进行计算。

※流速1m/sec时的流量可通过管内流量、流速和管口直径进行计算。

   例) 流量为10m3/h、使用2S规格的管时的流速如右所示。V(流速)=10(m3/h)÷6.46[(m3/h)/(1m/sec)]=1.55m/sec


■固定夹推荐紧固扭矩及错误安装方法

请将1S~3S的紧固扭矩设为3N·m,8A~15A的紧固扭矩设为3N·m以下。如超过上述规定值进行紧固或加重配管,将会导致衬垫变形、液体积存、泄漏及清洁管破损。

使用过程中如发现液体泄漏,请按照上述扭矩重新紧固。如果仍然存在泄漏现象,请更换衬垫。


<错误安装方法>

1)配管的中心线不在同一直线上。

食品级清洁管的概要


2)配管的中心线倾斜。

食品级清洁管的概要


3)配管接头部分开口过大。

食品级清洁管的概要


■食品级清洁管的配管示例及刊载页码

食品级清洁管的概要


食品级清洁管的概要

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities